990-91263A-017

Collegamento dei cavi di segnale

  1. Assegnare un ID a ciascun armadio delle batterie modulari con il selettore collocato al di sotto dell'interruttore delle batterie. Impostare gli ID in base alle immagini della panoramica di installazione in Procedura di installazione per l'installazione adiacente.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari

  2. Collegare i cavi di segnale forniti fra tutti gli armadi delle batterie modulari:
    1. Collegare il cavo di segnale fornito 0W12680 da J8007 a J8008 sulla scheda 640-7552 fra gli armadi delle batterie modulari.
    2. Collegare il cavo di segnale fornito 0W76629 da J8011 a J8014 sulla scheda 640-7552 fra gli armadi delle batterie modulari.
    3. Montare un tappo di terminazione (T) nel connettore non utilizzato J8008 nell'ultimo armadio delle batterie modulari.
    Armadio delle batterie modulari 3 Armadio delle batterie modulari 2 Armadio delle batterie modulari 1

    Vista anteriore di due armadi delle batterie modulari

  3. Per installazione con UPS con batterie interne adiacente:
    1. Collegare il cavo di segnale fornito 0W12680 a J8007 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
    2. Collegare il cavo di segnale fornito 0W76629 a J8011 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
  4. Per installazione con UPS per batterie esterne adiacente:
    1. Collegare il cavo di segnale 0W13069 dal kit opzionale GVSOPT030 a J8007 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
    2. Collegare il cavo di segnale 0W13070 dal kit opzionale GVSOPT030 a J8011 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farlo passare attraverso il lato destro e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per UPS adiacente

  5. Per installazione remota:
    1. Collegare i cavi di segnale a J8007 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farli passare attraverso la parte posteriore e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
      NOTA: Il cavo di segnale fornito 0W12680 non è abbastanza lungo per l'installazione di un UPS remoto. È possibile ordinare un cavo di segnale da 5 metri (0J-0W4527) o da 50 metri (0J-0W3758) da Schneider Electric. Per cavi di segnale di altre lunghezze, contattare Schneider Electric. Questo cavo di segnale è classificato come Class 2/SELV.
    2. Collegare i cavi di segnale a J8011 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1, farli passare attraverso la parte posteriore e seguire il manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi di segnale nell'UPS.
      NOTA: Il cavo di segnale fornito 0W76629 non è abbastanza lungo per l'installazione di un UPS remoto. Riutilizzare i connettori del cavo di segnale fornito 0W76629 per dare ai nuovi cavi di segnale la lunghezza corretta. Questo cavo di segnale è classificato come non-Class 2/non-SELV.

      Cavo di segnale per UPS con batterie interne

      Cavo di segnale per UPS per batterie esterne

    Vista posteriore dell'armadio delle batterie modulari 1 per UPS remoto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?