990–5914A–022

De signaalkabels aansluiten

  1. Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.

    Vooraanzicht van het 20–80 kW-batterijschakelaarpaneel

    Vooraanzicht van het 100–200 kW-batterijschakelaarpaneel

  2. Leid de signaalkabels door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel. Voor de 20–80 kW kunt u de signaalkabels ook door de bovenkant van het batterijschakelaarpaneel leiden.
  3. Verwijder de dekplaat van de batterijschakelaar.

    Vooraanzicht van batterijschakelaarpaneel

  4. De signaalkabels aansluiten:
    1. Sluit de signaalkabels aan op de hulpschakelaar.
    2. Sluit de signaalkabels aan op de onderspanningsspoel.
    3. Bevestig de signaalkabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasting.

    Vooraanzicht van batterijschakelaarpaneel

  5. Plaats de dekplaat terug op de batterijschakelaar.
  6. Leid de signaalkabels afzonderlijk van de voedingskabels.
QR code for this page

Was dit nuttig?