990-91262A-024

Conecte os cabos de sinal do IMB em um sistema paralelo simplificado 1+1

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.

Para este procedimento, use o kit opcional GVSOPT006.

  1. Remova o módulo de chave estática.
  2. Remova a placa indicada.
  3. Instale um comutador AUX adicional (fornecido) no disjuntor de manutenção interno (IMB) em ambos os nobreaks.
  4. Conecte os fios de sinal non-Class 2/non-SELV entre os dois nobreaks.

    Visão lateral direita do sistema paralelo 1+1 simplificado

  5. Instale a tampa fornecida no canto superior direito.
  6. Reinstale a tampa e o módulo de chave estática.
  7. Reinstale o painel lateral direito.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?