Modbus-kaapelien kytkeminen
- Kytke Modbus-kaapelit UPSiin/UPSeihin. Käytä joko kaksijohtimista tai nelijohtimista
liitäntää. Suojaa kaapelit kuvan mukaisesti.
-
Modbus-liitäntöihin on käytettävä suojattuja kierrettyjä parikaapeleita. Suojausliitännän maahan on oltava mahdollisimman lyhyt (mieluiten alle 1 cm). Suoja on kytkettävä jokaiseen laitteeseen.
-
Johdotus on tehtävä paikallisten johdotuskoodien mukaisesti.
-
Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.
-
Modbus-portti on optisesti eristetty. Modbus-portin maata ei ole kytketty mihinkään toiseen maahan.
-
- Asenna 150 ohmin päätevastukset kunkin väylän molempiin päihin, jos väylät ovat hyvin pitkiä ja toimivat suurilla datanopeuksilla. Alle 610 metrin (2 000 jalkaa) 9 600 baudin tai alle 305 metrin (1 000 jalkaa) 19 200 baudin väylien ei pitäisi vaatia päätevastuksia.
- Asenna 400–650 ohmin bias-vastukset järjestelmän ohjaimen viereen tai sen sisään; yksi D0:sta maahan ja yksi D1:stä +5 VDC:hen.