990-5913D-005

Anschließen der Leistungskabel

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie die USV vollständig aus, bevor Sie die Gleichstrom- und Batteriekabel im klassischen Batterieschrank anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
  1. Entfernen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der linken Seite des Batterieschalters.
  2. Führen Sie das PE-Kabel durch die Unterseite des klassischen Batterieschranks und schließen Sie es an.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  3. Führen Sie die DC-Kabel durch die Unterseite des klassischen Batterieschranks und schließen Sie sie an (DC+, DC-). Verwenden Sie beim Anschließen der DC-Kabel Sicherungsunterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten).
  4. Bringen Sie die Abdeckung der Anschlussklemme an der linken Seite des Batterieschalters wieder an.
  5. Bringen Sie die Schutzplatten des Schalters wieder an.
  6. Verbinden Sie die Batterien in jedem Fach im klassischen Batterieschrank/in den klassischen Batterieschränken mithilfe der mitgelieferten Kupferschienen oder -kabel miteinander und schließen Sie sie dann rechts neben dem Batterieschalter an. Folgen Sie hierbei dem Schaltplan an der Innenseite der Vordertür des klassischen Batterieschranks.
    GEFAHR
    Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
    Bei Batterien besteht die Gefahr eines Stromschlags und eines hohen Kurzschlussstroms. Halten Sie bei der Arbeit mit Batterien die folgenden Vorsichtsmaßnahmen ein:
    • Entfernen Sie Uhren, Ringe oder andere Metallgegenstände.
    • Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.
    • Tragen Sie eine Schutzbrille sowie Handschuhe und Stiefel.
    • Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstände auf die Batterien.
    • Bevor Sie die Batteriepole anschließen oder abklemmen, trennen Sie zuerst die Verbindung zum Ladegerät.
    • Überprüfen Sie, ob die Batterie versehentlich geerdet wurde. Trennen Sie in diesem Fall die Quelle von der Erde. Der Kontakt mit einem beliebigen Teil einer geerdeten Batterie kann zu einem elektrischen Schlag sowie zu Verbrennungen durch hohen Kurzschlussstrom führen. Das Risiko solcher Stromschläge kann durch Trennen solcher Erdungen während der Installation und Wartung durch qualifiziertes Personal gesenkt werden (dies gilt für Geräte und externe Batterien ohne geerdete Stromversorgung).
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?