990-91260C-012

Raccordement des câbles d'alimentation

AVIS
Risques de dommages à l'équipement
Pour garantir un partage correct de la charge en mode bypass dans un système parallèle :
  • Tous les câbles de bypass doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles de sortie doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI.
  • Tous les câbles d'entrée doivent avoir la même longueur pour toutes les ASI (uniquement requis dans les systèmes à alimentation secteur simple).
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
NOTE: L'ASI est préconfiguré pour le système de mise à la terre TNS. Une installation à 3 fils avec un jeu de barres de mise à la masse entraîne des courants de fuite plus importants.
  1. Uniquement pour le système de mise à la terre TN-C/à 3 fils : Déplacez le jeu de barres de liaison de la position (A) à la position (B) pour connecter le jeu de barres N au jeu de barres G/PE.

    Vue arrière de l'ASI

  2. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Retirez les câbles cavaliers d'alimentation secteur simple indiqués situés derrière les bornes de sortie/bypass.

    Vue arrière de l'ASI

  3. Raccordez les câbles d'alimentation comme indiqué :
    1. Raccordez le conducteur de mise à la terre de l'équipement/les câbles PE.
    2. Raccordez les câbles d'entrée.
    3. Uniquement pour le système à alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass.
    4. Raccordez les câbles de sortie.
    NOTE: Serrez les viroles isolées sur 3,7 Nm (2,7 lb-ft/32,7 lb-in).

    Vue arrière de l'ASI

    ATTENTION
    Risques de dommages à l'équipement
    Vérifiez la fixation des cosses de câble/viroles isolées. Si les cosses de câble/viroles isolées se déplacent en raison de la traction sur les câbles, le boulon/la rondelle peut se desserrer.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  4. Réinstallez la plaque arrière droite.
  5. Réinstallez le panneau arrière gauche sur l'ASI.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?