Conexión de los cables de alimentación
AVISO |
---|
Riesgo de daños en el equipo
Para garantizar que la carga en funcionamiento en derivación en un sistema en paralelo
esté balanceada de forma correcta:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
- Quite las placas indicadas.
- Solo para los sistemas con conexión a tierra con 3 conductores/TN-C: Desplace la barra colectora de enlace de la posición (A) a la posición (B) para conectar la barra colectora N a la barra colectora G/PE.
- Solo para las placas de 2 orificios NEMA: Instale el kit opcional GVSOPT020 para placas de 2 orificios NEMA:
- Instale las nueve placas de 2 orificios NEMA para entrada/derivación/salida (número de pieza 880-5803) como se indica.
- Instale las tres placas de 2 orificios NEMA para CC y N (número de pieza 880-5802) como se indica.
- Instale la placa de 2 orificios NEMA para toma de tierra del equipo conductor/PE (número de pieza 880-5801) como se indica.
- Conecte los cables del conductor de toma de tierra/PE del equipo.
- Conecte los cables de entrada.
- Para sistemas con suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación.
- Conecte los cables de salida.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares remoto: Conecte los cables de CC a las barras colectoras CC.
- Para la instalación con un armario de baterías modulares en fila: Consulte Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila.
- Vuelva a colocar las tres placas que quitó en el paso 1.