990-91262A-016

Hubungkan Kabel Daya

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel:
  • Semua kabel bypass harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Semua kabel keluaran harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Semua kabel masukan harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS (hanya diperlukan dalam sistem catu daya utama tunggal).
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
CATATAN: UPS sudah dikonfigurasikan sebelumnya untuk sistem arde TNS. Instalasi 3 kabel yang menggunakan busbar pengikat memiliki risiko kebocoran arus yang lebih tinggi.
  1. Lepaskan pelat yang ditunjukkan.
  2. Hanya untuk sistem arde kabel TN-C/3: Pindahkan busbar pengikat dari posisi (A) ke posisi (B) untuk menghubungkan busbar N ke busbar PE.
  3. Hanya untuk pelat 2 lubang NEMA: Pasangkan kit opsional GVSOPT020 untuk pelat 2 lubang NEMA:
    1. Pasangkan sembilan pelat 2 lubang NEMA untuk masukan/bypass/keluaran (nomor komponen 880-5803) seperti yang ditunjukkan.
    2. Pasangkan tiga pelat 2 lubang NEMA untuk DC dan N (nomor komponen 880-5802) seperti yang ditunjukkan.
    3. Pasangkan pelat 2 lubang NEMA untuk PE (nomor komponen 880-5801) seperti yang ditunjukkan.
  4. Hubungkan kabel PE.
  5. Hubungkan kabel masukan.
  6. Untuk sistem catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass.
  7. Hubungkan kabel keluaran.
  8. Untuk pemasangan dengan lemari baterai modular jarak jauh: Hubungkan kabel DC ke busbar DC.
  9. Untuk pemasangan dengan lemari baterai modular yang berdekatan: Lihat Hubungkan Kabel Daya dari Lemari Baterai Modular yang Berdekatan.
  10. Pasangkan kembali ketiga pelat yang dilepaskan pada langkah 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?