Conectar os cabos de energia
AVISO |
---|
Risco de dano ao equipamento
Para garantir o compartilhamento de carga correto na operação de bypass em um sistema
paralelo:
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Remova as placas indicadas.
- Apenas para sistema de aterramento com três cabos TN-C: Mova o barramento de ligação da posição (A) para a posição (B) para conectar o barramento N ao barramento PE.
- Apenas para placa com 2 furos NEMA (saída, CC+, N): Instale o kit opcional GVSOPT020 para placas com 2 furos NEMA:
- Instale as nove placas com 2 furos NEMA para entrada/bypass/saída (peça número 880-5803) conforme indicado.
- Instale as três placas com 2 furos NEMA para CC e N (peça número 880-5801) conforme indicado.
- Instale a placa com 2 furos NEMA para PE (peça número 880-5801) conforme indicado.
- Conecte os cabos de PE.
- Conecte os cabos de entrada.
- Para sistema de alimentação dupla: Conecte os cabos de bypass.
- Conecte os cabos de saída.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares remoto: Conecte os cabos CC ao barramento CC.
- Para instalação com um gabinete de baterias modulares adjacente: Consulte Conecte os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente.
- Reinstale as três placas removidas na etapa 1.