990-91262Б-028

Подключение силовых кабелей питания

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной системе:
  • Все кабели байпаса должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все выходные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все входные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП (только для систем с одиночным вводом питания).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
Примечание: ИБП предварительно настроен для системы заземления TNS. 3-проводная установка с использованием соединительной шины приводит к увеличению тока утечки.
  1. Снимите обозначенные пластины.
  2. Только для 3-проводной системы заземления/TN-C: Переместите соединительную шину из положения (A) в положение (B), чтобы подключить шину N к шине G/PE.
  3. Только для панели отверстий NEMA 2: Установите дополнительный комплект GVSOPT020 для панели отверстий NEMA 2:
    1. Установите девять панелей отверстий NEMA 2 для входа/байпаса/выхода (номер изделия 880-5803) согласно инструкциям.
    2. Установите три панели отверстий NEMA 2 для DC и N (номер изделия 880-5802) согласно инструкциям.
    3. Установите панель отверстий NEMA 2 для проводника заземления оборудования/защитного заземления (номер изделия 880-5801) согласно инструкциям.
  4. Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
  5. Подключите входные кабели.
  6. Для систем с двойным вводом питания: Подключите кабели байпаса.
  7. Подключите выходные кабели.
  8. Для установки с удаленным модульным шкафом с батареями: Подключите кабели постоянного тока к шинам постоянного тока.
  9. Для установки с расположенным рядом модульным шкафом с батареями: См. Подключение силовых кабелей от расположенного рядом шкафа модульной батареи.
  10. Установите на место три панели, снятые в пункте 1.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?