990-6161A-028

Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью до 100 кВт

УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Подключайте кабели постоянного тока от батарейного автомата к батарейному автомату только в установках с ИБП мощностью не более 100 кВт. Для установок с ИБП мощностью от 100 кВт см. Подключение силовых кабелей для ИБП мощностью от 100 кВт:
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Подключите предварительно установленные кабели PE (0W50448) между шкафами модульных батарей, как показано на рисунке.
  2. Подключите предварительно установленные кабели постоянного тока (0W50425) между шкафами модульных батарей, как показано на рисунке. Подключите кабели постоянного тока (DC- к DC- и DC + к DC +) между шкафами модульных батарей.
    Примечание: Предварительно установленные кабели постоянного тока поставляются попарно: Два кабеля постоянного тока DC- и два кабеля для подключения постоянного тока DC+. Убедитесь, что все кабели подключены попарно между шкафами модульных батарей.

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид слева

    Шкаф модульной батареи – вертикальная проекция, вид справа

    Шкаф модульной батареи – вид сверху

  3. Для установки с расположенными рядом ИБП: Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.
  4. Для установки с удаленными ИБП:
    1. Дополнительно Для облегчения доступа можно снять правую боковую панель со шкафа модульной батареи 1. После подключения кабелей установите боковую панель на место.
    2. Отключите предустановленный кабель защитного заземления и кабели постоянного тока от шкафа модульной батареи 1. Предварительно установленные силовые кабели недостаточно длинные для подключения к удаленному ИБП.
    3. Подключите кабель защитного заземления и кабели постоянного тока (не входят в комплект) в шкафу модульной батареи 1.
    4. Проложите кабели защитного заземления и постоянного тока через распределительную коробку в зону силовых кабелей ИБП.
    5. Следуйте инструкциям по установке ИБП, чтобы подключить кабели защитного заземления и постоянного тока в ИБП.

    Шкаф модульной батареи 1 – вертикальная проекция, вид слева

    Шкаф модульной батареи 1 – вертикальная проекция, вид справа

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?