990-91261F-004

Tilslut strømkabler i et system med én forsyningskilde

BEMÆRK
Fare for skade på udstyret
Sådan sikrer du korrekt lastdeling i bypassdrift i et parallelsystem:
  • Alle udgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er.
  • Alle indgangskabler skal have samme længde for alle UPS'er.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK: UPS'en er forudkonfigureret til TNS-jordingssystem. 3-lederinstallation med en busbar til potentialudligning vil resultere i en højere afledningsstrøm.
  1. Kun til TN-C/3-leder jordingssystem: Flyt busbaren til potentialudligning fra position (A) til position (B) for at forbinde N-busbaren med G/PE-busbaren.

    UPS'en set bagfra

  2. Tilslut strømkablerne som vist:
    1. Tilslut strømlederen til jording af udstyr/PE-kabler.
    2. Tilslut indgangskablerne.
    3. Tilslut udgangskablerne.
    4. Til installation med et fjernopstillet modulært batteriskab: Tilslut DC kablerne til DC busbarene.
    5. Til installation med et tilstødende modulært batteriskab: Se Tilslut strømkabler fra et tilstødende modulært batteriskab.

    UPS'en set bagfra – System med én forsyningskilde

    FORSIGTIG
    Fare for skade på udstyret
    Sørg for, at kabelskoene sidder ordentligt fast. Hvis kabelskoene bevæger sig pga. kablernes træk, kan bolten løsne sig.
    Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?