990-5912C-016

Hubungkan Kabel Daya untuk Sistem UPS 3:1

  1. Hubungkan kabel PE ke busbar PE.

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  2. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan dari utilitas/catu daya.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass dari utilitas/catu daya (Hanya L1 dan N).
  3. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Untuk catu daya utama tunggal: Hubungkan kabel masukan UPS.
    • Untuk catu daya utama ganda: Hubungkan kabel bypass UPS (Hanya L1 dan N).
  4. Hubungkan kabel keluaran UPS.
  5. Hubungkan kabel beban.

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  6. Kencangkan kabel dengan pengikat kabel (disediakan) ke relief kabel di sisi kiri, atas, dan bawah pada panel bypass pemeliharaan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?