990-6161A-017

Collegamento dei cavi di alimentazione per un UPS con potenza nominale superiore a 100 kW

NOTA: Il metodo di cablaggio dell'alimentazione dipende dal numero di armadi delle batterie modulari nel sistema UPS.

Vista dall'alto di sistema con due armadi delle batterie modulari

Vista dall'alto di sistema con tre armadi delle batterie modulari

Vista dall'alto di sistema con quattro armadi delle batterie modulari

  1. Per cavi di alimentazione interni tra due armadi di batterie modulari:
    1. Collegare i cavi PE preinstallati (0W50448) fra gli armadi delle batterie modulari come mostrato.
    2. Collegare i cavi CC preinstallati (0W50425) fra gli armadi delle batterie modulari come mostrato. Collegare CC- a CC- e collegare CC+ a CC + fra gli armadi delle batterie modulari.
    NOTA: I cavi CC preinstallati sono disponibili a coppie: due cavi per collegamento CC- e due cavi per collegamento CC+. Assicurarsi di collegare tutte le coppie fra gli armadi delle batterie modulari.

    Vista anteriore sinistra dell'armadio delle batterie modulari

    Vista anteriore destra dell'armadio delle batterie modulari

  2. Per cavi di alimentazione esterni tra un armadio delle batterie modulari e l'UPS:
    1. Opzionale: È possibile rimuovere il pannello laterale destro dall'armadio delle batterie modulari 1 per facilitare l'accesso. Reinstallare il pannello laterale dopo aver completato il cablaggio dell'alimentazione.
    2. Disconnettere i cavi PE e CC preinstallati dall'armadio delle batterie modulari. I cavi di alimentazione preinstallati non sono abbastanza lunghi per il collegamento a un UPS remoto.
    3. Collegare il cavo PE e i cavi CC (non forniti) nell'armadio delle batterie modulari.
    4. Far passare i cavi PE e CC attraverso la scatola dei condotti e nell'area di cablaggio dell'alimentazione dell'UPS.
    5. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione dell'UPS per collegare i cavi PE e CC nell'UPS.

    Vista anteriore sinistra dell'armadio delle batterie modulari

    Vista anteriore destra dell'armadio delle batterie modulari

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?