990-91262B-006

Conexión de los cables de alimentación desde un armario de baterías modulares en fila

Utilice el kit de instalación 0H-220042 del armario de baterías modulares para este procedimiento.

  1. Ponga los disyuntores de batería BB en la posición abierta (desconectado); a continuación, desconecte los terminales de la batería preinstalados en la parte frontal de los módulos de baterías de los armarios de baterías modulares y el SAI.
  2. Conecte el cable de toma de tierra del equipo conductor/PE preinstalado del armario de baterías modulares 1 a la barra colectora G/PE en el SAI.
  3. Instale las barras colectoras de extensión de CC en el SAI.

    Vista frontal del armario de baterías modulares 1 y el SAI

  4. Conecte los cables de CC preinstalados del armario de baterías modulares 1 a las barras colectoras de extensión de CC en el SAI.
    NOTA: Los cables de CC preinstalados se suministran en pares: Dos cables para la conexión de CC- y dos para la conexión de CC+. Conecte todos los pares entre el armario de baterías modulares 1 y SAI.

    Vista superior del armario de baterías modulares 1 y el SAI

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?