990-91262D-022

De stroomkabels van een aangrenzende modulaire batterijbehuizing aansluiten

Gebruik voor deze procedure de installatieset 0H-220042 van de modulaire batterijbehuizing.

  1. Zet de batterijschakelaars BB in de open positie (UIT) en koppel de batterijklemmen los van de voorkant van vooraf geïnstalleerde batterijmodules in de modulaire batterijbehuizing(en) en de UPS.
  2. Sluit de vooraf geïnstalleerde apparatuuraardingsgeleider/PE-kabel van modulaire batterijbehuizing 1 op de G/PE-busbar in de UPS aan.
  3. Bevestig de meegeleverde DC-uitbreidingsbusbars aan de UPS.

    Vooraanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  4. Sluit de vooraf geïnstalleerde DC-kabels van modulaire batterijbehuizing 1 op de DC-uitbreidingsbusbars in de UPS aan.
    OPMERKING: De vooraf geïnstalleerde DC-kabels worden in paren geleverd: Twee kabels voor de 'DC-'-verbinding en twee kabels voor de 'DC+'-verbinding. Zorg ervoor dat u alle paren tussen modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS verbindt.

    Bovenaanzicht van modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?