990-91262A-024

Conecte os cabos de alimentação de um gabinete de baterias modulares adjacente

Para este procedimento, use o kit de instalação 0H-220042 do gabinete de baterias modulares.

  1. Posicione os disjuntores da bateria BB na posição aberto (OFF) e desconecte os terminais da bateria da parte frontal de qualquer módulo de bateria pré-instalado no(s) gabinete(s) de baterias modulares e no nobreak.
  2. Conecte os cabos PE pré-instalados do gabinete de baterias modulares 1 aos barramentos de PE no nobreak.
  3. Instale o barramento de extensão CC fornecido no nobreak.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares 1 e do nobreak

  4. Conecte os cabos CC pré-instalados do gabinete de baterias modulares 1 aos barramentos de extensão CC no nobreak.
    NOTA: Os cabos CC pré-instalado vêm em pares: Dois cabos para conexões CC- e dois cabos para conexões CC+. Assegure-se de conectar todos os pares entre o gabinete de baterias modulares 1 e o nobreak.

    Vista superior do gabinete de baterias modulares 1 e do nobreak

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?