990-91111J-037

连接电源线

危险
小心触电、爆炸或电弧
在单市电系统中,如果电源线因线缆规格限制而需要分线,请对第二输入线缆组采用旁路铜排。因采用单市电跳线铜排,输入铜排上没有足够空间连接两个输入线缆组。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
小心设备损坏
在并机系统中,为确保在旁路运行模式下正确分担负载:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相同。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相同。
  • 所有 UPS 的输入线缆长度必须相同(仅适用于单市电系统)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 仅适用于 480 V 直接接地系统(无零线连接)
    1. 拆下 RFI 支架。保存好拧下的两颗螺钉。
    2. 拧下左边的螺钉并保存好。
    3. 用拧下的三颗螺钉将 RFI 支架安装到左侧。

    UPS 正面视图

  2. 仅适用于双市电系统:拆下三个单市电跳线铜排。

    UPS 正面视图

  3. 按照所述顺序连接电源线(如图所示):

    *套件中随附。

    1. 连接设备接地导线/PE 线缆。
    2. 连接 N 线缆。连接电池中点(电池解决方案中如果有的话)。
    3. 连接 DC+ 线缆。
    4. 连接输出线缆。
    5. 连接 DC- 线缆。
    6. 仅适用于双市电系统:连接旁路线缆。
    7. 连接输入线缆。
      注: 确保将输入线缆连接到 UPS 左上侧正确的输入铜排上。

      UPS 正面视图 - 单市电系统

      UPS 正面视图 - 双市电系统

      小心
      小心设备损坏
      检查线耳是否紧固。如果线耳因线缆拉动而移位,则可能导致螺栓松动。
      不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?