990-91261C-016

Menghubungkan Kabel Daya di Sistem Catu Daya Utama Ganda

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel:
  • Semua kabel bypass harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Semua kabel keluaran harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
CATATAN: UPS sudah dikonfigurasikan sebelumnya untuk sistem arde TNS. Instalasi 3–kabel yang menggunakan busbar pengikat memiliki risiko kebocoran arus yang lebih tinggi.
  1. Hanya untuk sistem arde kabel TN-C/3: Pindahkan busbar pengikat dari posisi (A) ke posisi (B) untuk menghubungkan busbar N ke busbar PE.

    Tampak Belakang UPS

  2. Lepaskan tiga busbar jumper catu daya utama tunggal.

    Tampak Belakang UPS – Sistem Catu Daya Utama Ganda

  3. Hubungkan kabel daya seperti yang ditunjukkan:
    1. Hubungkan kabel PE.
    2. Hubungkan kabel masukan.
    3. Hubungkan kabel bypass.
    4. Hubungkan kabel keluaran.
    5. Untuk pemasangan dengan lemari baterai modular jarak jauh: Hubungkan kabel DC ke busbar DC.
    6. Untuk instalasi dengan lemari baterai modular yang berdekatan: Lihat Mengubungkan Kabel Daya dari Lemari Baterai Modular yang Berdekatan.

    Tampak Belakang UPS – Sistem Catu Daya Utama Ganda

    PERHATIAN
    Risiko kerusakan alat
    Periksa tingkat kekencangan skun kabel. Jika skun kabel bergerak saat kabel ditarik, baut bisa menjadi longgar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?