990-91261F-025

Podłączanie kabli zasilających w systemie o podwójnym zasilaniu

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
  • Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Zasilacz UPS jest wstępnie skonfigurowany do systemu uziemiania TNS. Instalacja 3-przewodowa za pomocą szynoprzewodu łączącego skutkuje większym prądem upływowym.
  1. Tylko w przypadku systemu uziemiającego TN-C/3-kablowego: Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.

    Widok zasilacza UPS z tyłu

  2. Usuń trzy szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania.

    Widok zasilacza UPS z tyłu – System o podwójnym zasilaniu

  3. Podłącz kable zasilające według ilustracji:
    1. Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
    2. Podłącz kable wejścia.
    3. Podłącz kable obejścia.
    4. Połącz kable wyjścia.
    5. Do instalacji ze zdalną modułową szafą bateryjną: Podłącz kable DC do szynoprzewodów DC.
    6. Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną: Patrz Podłączanie kabli zasilających z sąsiedniej modułowej szafy bateryjnej.

    Widok zasilacza UPS z tyłu – System o podwójnym zasilaniu

    PRZESTROGA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Sprawdź zamocowanie obejm kablowych. Jeśli objemy kablowe poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, śruba może się poluzować.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?