990-91216B-006

Conexión de los cables de alimentación a GVSBPAR60K120H de un sistema SAI 3:3

  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora de PE.
  2. Conecte los cables de entrada/cables de derivación de la red eléctrica.
  3. Conecte los cables de entrada/cables de derivación del SAI 1.
  4. Conecte los cables de entrada/cables de derivación del SAI 2.
  5. Conecte los cables de salida del SAI 1.
  6. Conecte los cables de salida del SAI 2.
  7. Conecte los cables de carga.
  8. Sujete los cables (con las bridas suministradas) a los protectores de cables como se muestra a continuación.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?