990–5947A–016

Menghubungkan Kabel Sinyal

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.
CATATAN: Ilustrasi dalam prosedur ini menunjukkan sistem entri kabel bawah. Prosedurnya sama dengan untuk sistem entri kabel atas.
  1. Pasangkan sensor suhu yang disertakan dengan UPS.
    PERINGATAN
    Bahaya kebakaran
    Posisikan sensor suhu seperti yang ditampilkan untuk memastikan pengukuran suhu yang benar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

    Tampak Depan Lemari Baterai Kosong

  2. Rutekan kabel sensor suhu baterai melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke UPS dan hubungkan seperti yang ditunjukkan.
    CATATAN: Satu sensor suhu disertakan dengan UPS. Hubungi Schneider Electric jika Anda ingin membeli sensor suhu tambahan.
    CATATAN: Kabel sensor suhu baterai dianggap sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolasi dari sirkuit utama.
  3. Rutekan kabel sinyal melalui bagian atas atau bawah lemari baterai kosong ke pemutus baterai.
  4. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  5. Menghubungkan kabel sinyal:
    1. Menghubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Menghubungkan kabel sinyal ke gelung pemutus tegangan rendah.

    Tampak Depan Pemutus Baterai

  6. Pasangkan kembali penutup pemutus pada pemutus baterai.
QR code for this page

Apakah ini membantu?