信号線の接続
注記: 信号線は、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
注記: この手順にある図は、下部ケーブル入力システムを示しています。上部ケーブル入力システムで同じ手順を実行してください。
- UPSに付属している温度センサーを取り付けます。
- バッテリー温度センサーのケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
- 信号線を、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通して、バッテリーブレーカーに配線します。
- バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
- 信号線を接続します。
- 信号線をAUXスイッチに接続します。
- 信号線を不足電圧トリップコイルに接続します。
- バッテリーブレーカーにブレーカーカバーを再度取り付けます。