990-5947A-037

连接信号线

注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
注: 该步骤各图中显示的是底部线缆接入系统。步骤与顶部线缆接入系统相同。
  1. 安装 UPS 随附的温度传感器。
    警告
    小心火灾
    如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    空电池柜正面视图

  2. 将电池温度传感器线缆从空电池柜顶部或底部接入并连接到 UPS(如图所示)。
    注: UPS 随附一个温度传感器。如需另购温度传感器,请联系施耐德电气。
    注: 电池温度传感器线缆属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。
  3. 将信号线穿过空电池柜的顶部或底部,连接到电池断路器。
  4. 取下电池断路器的盖板。

    电池断路器正面视图

  5. 连接信号线:
    1. 将信号线连接至辅助开关。
    2. 将信号线连接至欠压跳闸线圈。

    电池断路器正面视图

  6. 重新装回电池断路器的盖板。
本页的QR代码

这有帮助吗?