990-5913B-024

Conectar os fios de sinal

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia para garantir isolamento suficiente.
NOTA: Use fios de sinal com isolamento duplo. Os cabos de sinal devem ter uma classificação mínima de 600 V.
  1. Instale o sensor de temperatura fornecido com o nobreak na parte superior do gabinete de baterias clássicas.
    ATENÇÃO
    Risco de incêndio
    Coloque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.

    GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas para o nobreak e conecte-os conforme ilustrado.
    NOTA: É fornecido um sensor de temperatura com o nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric se quiser comprar um sensor de temperatura adicional (0J-0M-1160).
    NOTA: Os cabos do sensor de temperatura da bateria são considerados de Class 2 e SELV. Os circuitos de Class 2 e SELV devem ser duplamente isolados dos circuitos principais.
  3. Remova a tampa no disjuntor da bateria.
  4. Conecte os fios de sinal ao disjuntor do nobreak:
    1. Conecte os fios de sinal ao comutador AUX.
    2. Conecte os fios de sinal à bobina de abertura de subtensão.
    3. Passe os cabos de sinal pela abertura inferior do disjuntor da bateria.
  5. Passe os fios de sinal de trás do disjuntor da bateria pela parte inferior do gabinete de baterias clássicas.

    Vista traseira do disjuntor da bateria

  6. Reinstale a tampa no disjuntor da bateria.
  7. Conecte os fios de sinal no nobreak, conforme mostrado.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?