990-5912C-012

Raccordement des câbles de signal pour ASI Galaxy VS – Système unitaire

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H et GVSBPSU80K120H

  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des voyants lumineux des interrupteurs du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance à l'ASI selon votre configuration.
    NOTE: Le circuit des voyants lumineux des interrupteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes du voyant lumineux de l'interrupteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Système unitaire – Alimentation secteur simple

    Système unitaire – Alimentation secteur double

  2. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV du bornier de contrôle du coffret bypass de maintenance à l'ASI selon votre configuration.

    Système unitaire – Alimentation secteur simple

    Système unitaire – Alimentation secteur double

  3. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?