990-91216B-012

Raccordement des câbles de signal pour les ASI Galaxy VS

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV des voyants lumineux des disjoncteurs du bornier de contrôle du panneau du bypass de maintenance parallèle aux ASI 1 et 2.
    NOTE: Le circuit des voyants lumineux des disjoncteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes des voyants lumineux du disjoncteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
  2. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV du bornier de contrôle du panneau du bypass de maintenance parallèle aux ASI 1 et 2.
  3. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?