990-5912C-007

Σύνδεση καλωδίων σήματος για το UPS Galaxy VS – Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη παρέχονται από το UPS 1 και θα λειτουργούν μόνο όταν το UPS 1 τροφοδοτείται.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι βοηθητικοί διακόπτες βρίσκονται στο προαιρετικό κιτ παράλληλης εγκατάστασης GVSOPT006 που παρέχεται με το UPS.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  1. Τοποθετήστε τον βοηθητικό διακόπτη στον ασφαλειοδιακόπτη εισόδου μονάδας (UIB) / ασφαλειοδιακόπτη εισόδου στατικού διακόπτη (SSIB) και στον ασφαλειοδιακόπτη παράκαμψης συντήρησης (MBB).
    1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του βοηθητικού διακόπτη εναλλαγής στους ασφαλειοδιακόπτες UIB/SSIB και MBB.
    2. Τοποθετήστε τον βοηθητικό διακόπτη από το κιτ GVSOPT006 στους ασφαλειοδιακόπτες UIB/SSIB και MBB.
    3. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV στον βοηθητικό διακόπτη στους ασφαλειοδιακόπτες UIB/SSIB και MBB.
    4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του βοηθητικού διακόπτη στους ασφαλειοδιακόπτες UIB/SSIB και MBB.
    5. Μόνο για GVSBPSU80K120H: Στερεώστε τα καλώδια σήματος στις πλαστικές προεξοχές για να διασφαλίσετε σωστό διαχωρισμό από τους αγωγούς.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV για τις φωτεινές ενδείξεις του ασφαλειοδιακόπτη από την ομάδα πόλων ελέγχου του πίνακα παράκαμψης συντήρησης με το UPS, σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κύκλωμα της φωτεινής ένδειξης του ασφαλειοδιακόπτη θεωρείται κύκλωμα Class 2/SELV. Τα κυκλώματα Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα. Μην συνδέετε κανένα κύκλωμα στα τερματικά της φωτεινής ένδειξης ασφαλειοδιακόπτη, εκτός αν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι το κύκλωμα είναι κύκλωμα Class 2/SELV.

    Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

    Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Διπλή ηλεκτρική παροχή

  3. Στο UPS 2: Κόψτε τον προεγκατεστημένο βραχυκυκλωτήρα μεταξύ των pin 8 και 9 στο τερματικό J6618 του πίνακα 640-4864.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος εσφαλμένης συμπεριφοράς εξοπλισμού
    Κόψτε τον προεγκατεστημένο βραχυκυκλωτήρα μεταξύ των pin 8 και 9 στο τερματικό J6618 του πίνακα 640-4864 στο UPS 2. Η τάση 24 V_SELV_OUT δεν μπορεί να παρέχεται και από τα δύο UPS.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV από την ομάδα πόλων ελέγχου του πίνακα παράκαμψης συντήρησης με τα UPS, σύμφωνα με τη διαμόρφωσή σας.

    Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Ενιαία ηλεκτρική παροχή

    Απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1 – Διπλή ηλεκτρική παροχή

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Μαζέψτε το πλεόνασμα των καλωδίων σήματος και στερεώστε τα καλώδια σήματος στα ανακουφιστικά καλωδίων.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;