990-5912B-024

Conectar os cabos de sinal do sistema paralelo 1 + 1 simplificado

NOTA: As luzes indicadoras do disjuntor são fornecidas pelo nobreak 1 e funcionarão apenas enquanto o nobreak 1 estiver ligado.
NOTA: Os comutadores AUX estão no kit de instalação opcional GVSOPT006 fornecido com o nobreak.
NOTA: Passe os cabos de sinal separados dos cabos de energia e direcione os cabos Class 2/SELV separadamente dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  1. Instale um comutador AUX no disjuntor de entrada da unidade (UIB)/disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) e no disjunto de bypass de manutenção (MBB).
    1. Remova a tampa do comutador AUX no disjuntor UIB/SSIB e MBB.
    2. Instale o comutador AUX do kit GVSOPT006 no disjuntor UIB/SSIB e MBB.
    3. Conecte os cabos de sinal que não são non non-Class 2/non-SELV ao comutador AUX no disjuntor UIB/SSIB e MBB.
    4. Recoloque a tampa do comutador AUX no disjuntor UIB/SSIB e MBB.
    5. Apenas para GVSBPSU80K120H: Prenda os cabos de sinal nos grampos de plástico para garantir a separação correta dos barramentos.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Conecte os cabos de sinal Class 2/SELV das luzes indicadoras do disjuntor do bloco de terminais de controle no painel de bypass de manutenção aos nobreaks de acordo com a sua configuração.
    NOTA: O circuito da luz indicadora do disjuntor é considerado de Class 2/SELV. Os circuitos Class 2/SELV devem ser isolados do circuito principal. Não conecte nenhum circuito aos terminais da luz indicadora do disjuntor a menos que seja possível comprovar se o circuito é de Class 2/SELV.

    Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação simples

    Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação dupla

  3. No nobreak 2: Corte o jumper pré-instalado entre os pinos 8 e 9 no terminal conectado para J6618 na placa 640-4864.
    AVISO
    Risco de comportamento incorreto do equipamento
    Corte o jumper pré-instalado entre os pinos 8 e 9 no terminal J6618 na placa 640-4864 no nobreak 2. O 24 V_SELV_OUT não pode ser fornecido pelos dois nobreaks.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
  4. Conecte os cabos de sinal non-Class 2/non-SELV do bloco de terminais de controle no painel de bypass de manutenção aos nobreaks de acordo com a sua configuração.

    Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação simples

    Sistema paralelo 1+1 simplificado – Alimentação dupla

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Retire a folga dos cabos de sinal e prenda-os com os passadores de cabo.
QR code for this page

Isto foi útil?