990-5912B-028

Подключение сигнальных проводов для упрощенной параллельной системы 1+1

Примечание: Индикаторы выключателя питаются ИБП 1 и работают, только когда ИБП 1 подключен к электросети.
Примечание: Переключатели AUX находятся в дополнительном комплекте для параллельной установки GVSOPT006.
Примечание: Проложите сигнальные провода отдельно от силовых кабелей и проложите кабели Class 2/SELV отдельно от кабелей non-Class 2/non-SELV.
  1. Установите переключатель AUX в переключатель входа UIB/ статический переключатель входа SSIB и переключатель сервисного байпаса MBB.
    1. Снимите крышку переключателя AUX на выключателе UIB / SSIB и MBB.
    2. Установите переключатель AUX из комплекта GVSOPT006 в выключатель UIB / SSIB и MBB.
    3. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV к переключателю AUX на выключателях UIB / SSIB и MBB.
    4. Установите на место крышку вспомогательного переключателя на выключателе UIB / SSIB и MBB.
    5. Только для GVSBPSU80K120H: Прикрепите сигнальные провода к пластиковым креплениям для правильного отсоединения от шин.

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. Подключите сигнальные провода Class 2/SELV для световых индикаторов выключателя от контрольной клеммной колодки на панели сервисного байпаса к ИБП в соответствии с вашей конфигурацией.
    Примечание: Предполагается, что цепь индикатора выключателя является Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичных цепей. Не подключайте цепи, отличные от Class 2/SELV, к клеммам светового индикатора выключателя.

    Упрощенная параллельная система 1+1 – одиночный ввод питания

    Упрощенная параллельная система 1+1 – двойной ввод питания

  3. На ИБП 2: Отрежьте предварительно установленную перемычку между контактами 8 и 9 на клеммном разъеме J6618 платы 640-4864.
    УВЕДОМЛЕНИЕ
    Риск неправильного поведения оборудования
    Отрежьте предварительно установленную перемычку между контактами 8 и 9 на клемме J6618 платы 640-4864 в ИБП 2. 24 V_SELV_OUT не может запитываться от обоих ИБП.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  4. Подключите сигнальные провода non-Class 2/non-SELV от контрольной клеммной колодки на панели сервисного байпаса к ИБП в соответствии с вашей конфигурацией.

    Упрощенная параллельная система 1+1 – одиночный ввод питания

    Упрощенная параллельная система 1+1 – двойной ввод питания

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. Подтяните провисающие сигнальные провода и прикрепите их к компенсаторам натяжения.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?