990-5912D-037

连接 Galaxy VS UPS 的信号线 - 简化 1+1 并机系统

注: 断路器指示灯由 UPS 1 供电,且仅在 UPS 1 通电时工作。
注: 辅助开关位于 UPS 随附的可选并机安装套件 GVSOPT006 中。
注: 将信号线与电源线分开敷设;将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开敷设。
  1. 将辅助开关分别安装到设备输入断路器 UIB/静态开关输入断路器 SSIB 和维护旁路断路器 MBB 中。
    1. 拆下 UIB/SSIB 和 MBB 断路器上的辅助开关盖。
    2. 将套件 GVSOPT006 中的辅助开关安装到 UIB/SSIB 和 MBB 断路器中。
    3. non-Class 2/non-SELV 信号线连接至 UIB/SSIB 和 MBB 断路器中的辅助开关。
    4. 重新装回 UIB/SSIB 和 MBB 断路器上的辅助开关盖。
    5. 仅适用于 GVSBPSU80K120H:将信号线固定在塑料扣中,确保与铜排正确隔离。

      GVSBPSU10K20H

      GVSBPSU20K60H

      GVSBPSU80K120H

  2. 根据系统配置将断路器指示灯的 Class 2/SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。
    注: 断路器指示灯属于 Class 2/SELV 电路。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到断路器指示灯接线端子,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV

    简化 1+1 并机系统 – 单市电

    简化 1+1 并机系统 – 双市电

  3. 在 UPS 2 上:断开接口板 640-4864 上接线端子 J6618 引脚 8 和 9 之间预装的跳线。
    注意
    存在设备工作异常风险
    断开 UPS 2 接口板 640-4864 上端子 J6618 引脚 8 和 9 之间预装的跳线。24 V_SELV_OUT 无法同时由两台 UPS 供电。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  4. 根据系统配置将 non-Class 2/non-SELV 信号线从维护旁路面板的控制接线盒连接到 UPS。

    简化 1+1 并机系统 – 单市电

    简化 1+1 并机系统 – 双市电

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  5. 拉紧信号线的松弛部分,并将信号线紧固在线缆扣上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?