990-91216D-006

Conexión de los cables de señalización para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M

NOTA: Guíe los cables de señalización por separado de los cables de alimentación y haga lo mismo con los cables de Class 2/SELV y con los de non-Class 2/non-SELV.
  1. Retire los tres indicadores luminosos del disyuntor y las etiquetas de los indicadores luminosos del disyuntor del panel de derivación de mantenimiento. Los indicadores luminosos del disyuntor son incompatibles con UPS 3S y Easy UPS 3M.
  2. Instale tres tapones ciegos redondos (no suministrados) en los orificios de la puerta interior.
  3. En el bloque de terminales de control, retire las conexiones internas de los indicadores luminosos del disyuntor (pin 1-6).
  4. En el bloque de terminales de control, modifique la conexión interna para los conmutadores AUX MBB (pin 11-14) de normalmente cerrado (NC) a normalmente abierto (NA).
  5. Conecte los cables de señalización non-Class 2/non-SELV del bloque de terminales de control en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo al SAI 1 y al SAI 2. Aplique una de las opciones que se indican a continuación:
    • Para Easy UPS 3S: conecte a J5 en los SAI O a J6 y J7 en los SAI.
    • Para Easy UPS 3M: conecte a J8 en los SAI.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Elimine la holgura de los cables de señalización que cuelgan y sujételos con los aliviadores de tensión de cable.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?