990-91216B-012

Raccordement des câbles de signal pour Easy UPS 3S et Easy UPS 3M

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV.
  1. Retirez les trois témoins lumineux de disjoncteur et les étiquettes des témoins lumineux du disjoncteur du panneau du bypass de maintenance. Les témoins du disjoncteur ne sont pas pris en charge dans Easy UPS 3S et Easy UPS 3M.
  2. Installez trois bouchons d'obturation ronds (non fournis) dans les trous de la porte intérieure.
  3. Sur le bornier de contrôle, retirez les connexions internes des témoins lumineux du disjoncteur (broches 1-6).
  4. Sur le bornier de contrôle, modifiez la connexion interne des commutateurs AUX MBB (broche 11-14) de Normalement fermé (NC) à Normalement ouvert (NO).
  5. Raccordez les câbles de signal non-Class 2/non-SELV du bornier de contrôle du panneau du bypass de maintenance parallèle aux ASI 1 et 2. Effectuez l'une des procédure suivantes :
    • Pour Easy UPS 3S : Connectez à J5 OU à J6 et J7 dans les ASI.
    • Pour Easy UPS 3M : Connectez à J8 dans les ASI.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Tirez sur les câbles de signal pour les tendre, puis fixez-les aux séparateurs de câbles.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?