990-91216B-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M

NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.
  1. Rimuovere le tre spie dei sezionatori e le etichette delle spie dei sezionatori dal pannello del bypass di manutenzione. Le spie dei sezionatori non sono supportate da Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M.
  2. Installare tre tappi di chiusura tondi (non forniti) nei fori della porta interna.
  3. Sulla morsettiera di controllo, rimuovere i collegamenti interni per le spie dei sezionatori (perni 1-6).
  4. Sulla morsettiera di controllo, modificare il collegamento interno degli interruttori MBB AUX (perni 11-14) da Normalmente chiuso (NC) a Normalmente aperto (NO).
  5. Collegare i cavi di segnale non-Class 2/non-SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione in parallelo all'UPS 1 e 2. Attenersi a una delle seguenti opzioni:
    • Per Easy UPS 3S: Collegare a J5 negli UPS OPPURE a J6 e J7 negli UPS.
    • Per Easy UPS 3M: Collegare a J8 negli UPS.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

     
  6. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?