990-5912C-018

Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mの信号ケーブルの接続 – 単機システム

  1. 3つのブレーカー表示灯とブレーカー表示灯のラベルを保守バイパス盤から取り外します。ブレーカー表示灯は、Easy UPS 3S/Easy UPS 3Mではサポートされていません。

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

  2. 内側のドアにある穴に、3つの丸いブランクプラグ(別売り)を取り付けます。
  3. 制御端子台で、ブレーカー表示灯(ピン1~4)の内部接続を取り外します。
  4. 制御端子台で、MBB AUXスイッチ(ピン7~8)の内部接続を通常閉(NC)から通常開(NO)に変更します。
  5. Class 2/SELV信号ケーブルを、保守バイパス盤の制御端子台からUPSに、ご使用の設定に応じて接続します。
    注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。

    GVSBPSU20K60HおよびGVSBPSU80K120H

    注記: Easy UPS 3Sには、MBB専用の入力接点はありません。デフォルトでは、J5 の設定可能な入力接点を使用し、Main CB NOとして設定します。

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. 信号ケーブルのたるみを引き上げ、信号ケーブルをケーブルレリーフに固定します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?