990-5912D-022

De signaalkabels aansluiten voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – enkel systeem

  1. Verwijder de drie schakelaarindicatielampjes en de labels voor schakelaarindicatielampjes van het onderhoudsbypasspaneel. De schakelaarindicatielampjes worden niet ondersteund op de Easy UPS 3S en de Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  2. Installeer drie ronde blindstoppen (niet meegeleverd) in de gaten in de binnendeur.
  3. Verwijder op de klemmenstrook de interne aansluitingen voor de schakelaarindicatielampjes (pen 1-4).
  4. Pas op de klemmenstrook de interne aansluiting voor de MBB-hulpschakelaars (pen 7-8) aan van Normaal gesloten (NC) in Normaal open (NO).
  5. Verbind de Class 2/SELV-signaalkabels van de klemmenstrook in het onderhoudsbypasspaneel met de UPS conform uw configuratie.
    OPMERKING: Leid de signaalkabels afzonderlijk van de stroomkabels en leid de Class 2/SELV-kabels afzonderlijk van de non-Class 2/non-SELV-kabels.

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

    OPMERKING: Er is geen speciaal ingangscontact op Easy UPS 3S voor MBB. Gebruik standaard het configureerbare J5-ingangscontact, configureren als Main CB NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Trek de signaaldraden aan en bevestig ze aan de trekontlasters.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?