990-91262A-024

Conecte os fios de sinal de um gabinete de baterias modulares

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separados dos cabos non-Class 2/non-SELV.
  1. Apenas para gabinetes de baterias modulares:
    1. Passe os cabos Class 2/SELV e os cabos non-Class 2/non-SELV pelo nobreak como indicado.

      Class 2/SELV

      Non-Class 2/non-SELV

    2. Passe os cabos Class 2/SELV e os cabos non-Class 2/non-SELV pela placa 640-7552 no nobreak.

      Vista superior do nobreak

  2. Apenas para gabinetes de baterias modulares: Passe os fios de sinal fornecidos 0W76627 e 0W12908 pela 640-7552 no nobreak.

    Vista frontal do gabinete de baterias modulares adjacente 1 e o nobreak

  3. Conecte os fios de sinal do gabinete de baterias modulares 1 ao nobreak:
    1. Desconecte o plug de terminação do J8007 na placa 640-7552 no nobreak.
    2. Conecte o plug de terminação do J8007 na placa 640-7572 no último gabinete de baterias modulares (T).
    3. Conecte o cabo de sinal de J8011 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1 a J8014 na placa 640-7552 no nobreak.
    4. Conecte o cabo de sinal de J8008 na placa 640-7572 no gabinete de baterias modulares 1 a J8007 na placa 640-7552 no nobreak.
    Gabinete de baterias modulares 2,3,4 Gabinete de baterias modulares 1 Nobreak
  4. Reinstale a placa superior no nobreak.
    1. Incline a placa superior e deslize-a pela parte traseira do nobreak. As abas na parte traseira da placa superior devem ser encaixadas nas ranhuras na parte traseira do nobreak.

      Vista traseira do nobreak

    2. Empurre a tampa superior para baixo na parte frontal e reinstale os parafusos.
QR code for this page

Isto foi útil?