990-91111G-004

Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab

Ved installation med et tilstødende modulært batteriskab skal du bruge signalkablerne fra installationspakken GVSOPT030. Ved installation med fjernopstillede modulære batteriskabe følger signalkabler ikke med. Følg vejledningen til installation af modulært batteriskab som forberedelse til installationen.

  1. For et fjernopstillet modulært batteriskab: Før signalkablerne fra modulært batteriskab 1 gennem bagsiden af UPS'en.
  2. For et tilstødende modulært batteriskab: Før signalkablerne fra modulært batteriskab 1 til UPS'en som vist.
    1. Før signalkablerne fra modulært batteriskab 1 ind i UPS'en via åbningen.
    2. Før signalkablerne op gennem kabelkanalen i UPS'en.

    Tilstødende modulært batteriskab 1 og UPS'en set forfra

  3. Tilslut signalkablerne fra modulært batteriskab 1 til UPS'en:
    1. Sæt et termineringsstik i J8008 på kort 640-7552 i det sidste modulære batteriskab (T).
    2. Tilslut signalkablet fra J8011 på kort 640-7552 i modulært batteriskab 1 til J6619 og J6604 på kort 640-4843 i UPS'en.
    3. Tilslut signalkablet fra J8007 på kort 640-7552 i modulært batteriskab 1 til J6608 på kort 640-4864 i UPS'en.

    Signalkabelforbindelser mellem fire modulære batteriskabe og UPS'en

QR code for this page

Var dette nyttigt?