990-91111F-037

连接来自模块电池柜的信号线

对于带相邻模块电池柜的系统,使用可选安装套件 GVSOPT030 中提供的信号线。对于带不相邻模块电池柜的系统,不提供信号线。遵照模块电池柜安装手册进行安装准备。

  1. 对于不相邻模块电池柜:将信号线从模块电池柜 1 穿过 UPS 背部。
  2. 对于相邻模块电池柜:将信号线从模块电池柜 1 连接到 UPS,如图所示。
    1. 将信号线从模块电池柜 1 穿过开口接入 UPS。
    2. 将信号线沿 UPS 中的线槽布设。

    相邻模块电池柜 1 和 UPS 的正面视图

  3. 将信号线从模块电池柜 1 连接到 UPS:
    1. 将 J8008 上的端接插头安装到最后一个模块电池柜 (T) 中的电路板 640-7552 上。
    2. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8011 连接至 UPS 中电路板 640-4843 的 J6619 和 J6604 上。
    3. 将信号线从模块电池柜 1 中电路板 640-7552 上的 J8007 连接至 UPS 中电路板 640-4864 的 J6608 上。

    4 个模块电池柜和 UPS 之间的信号线连接

本页的QR代码

这有帮助吗?