990-91260B-011

Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista ja vie Class 2/SELV -kaapelit erillään non-Class 2/non-SELV -kaapeleista.

Yksinkertaisen järjestelmän maksimikatkaisijakokoonpano muun valmistajan kytkinlaitteella

HUOMAUTUS: Sisäistä huoltokatkaisijaa (IMB*) ei voi käyttää järjestelmässä, jossa on ulkoinen huolto-ohituskatkaisija (MBB), ja sisäinen huoltokatkaisija (IMB*) on lukittava auki-asentoon.
  1. Yhdistä signaalikaapelit kytkinlaitteen katkaisijan merkkivaloista UPSin yläosan virtakortin 640-4864 liittimeen J6618. Jos käytetään ulkoista virtalähdettä, poista yhdysjohto liittimen J6618 kosketinnastoista 8 ja 9.
    HUOMAUTUS: Katkaisijan merkkivalon piirin luokitus on Class 2/SELV. Class 2/SELV -piirit on eristettävä pääpiiristöstä. Älä yhdistä mitään piiriä katkaisijamerkkivalon liittimiin, jollet voi varmistaa, että piirin luokitus on Class 2/SELV.
  2. Yhdistä signaalikaapelit kytkinlaitteen AUX-kytkimistä UPSin yläosan virtakorttiin 640-4843.
    Liittimen numero Toiminto Kytkentä
    J6601 UOB_RED (yksikön lähtökatkaisijan vara-AUX-kytkin) Kytke yksikön lähtökatkaisijan vara-AUX-kytkimeen.
    J6602 SIB (järjestelmän erotinkatkaisija) Kytke järjestelmän erotinkatkaisijan (SIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen rinnakkaisjärjestelmässä. SIBin on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
    J6609 UOB (yksikön lähtökatkaisija) Kytke yksikön lähtökatkaisijan (UOB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen.
    SSIB (staattisen kytkimen syöttökatkaisija) Kytke staattisen kytkimen syöttökatkaisija (SSIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen rinnakkaisjärjestelmässä. SSIB:n on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
    J6614 UIB (yksikön syöttökatkaisija) Kytke yksikön syöttökatkaisija (UIB) normaalisti avoimeen (NO) AUX-kytkimeen. UIB:n on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
    MBB (huolto-ohituskatkaisija) Kytke huolto-ohituskatkaisijan (MBB) normaalisti suljettuun (NC) AUX-kytkimeen. MBB:n on sisällettävä AUX-kytkin kullekin yhdistetylle UPSille.
QR code for this page

Auttoiko tämä?