990-91261F-007

Θέστε το UPS εκτός λειτουργίας ή μετακινήστε το σε νέα θέση

  1. Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας του UPS.
  2. Κλειδώστε/αποσυνδέστε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή θέση (ΕΚΤΟΣ) στο UPS.
  3. Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους διακόπτες στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης/τον πίνακα παράκαμψης συντήρησης/τον διακόπτη στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
  4. Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλους τους ασφαλειοδιακόπτΕς μπαταρίας στο σύστημα διανομής/λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
  5. Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα από το UPS.
  6. Κλειδώμα/αποσυνδέστε τον εσωτερικό διακόπτη συντήρησης IMB στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
  7. Αφαιρέστε τη μονάδα τροφοδοσίας από το UPS:
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Βαρύ φορτίο
    Οι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.
    • Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
    • Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
    1. Αφαιρέστε τις βίδες και πατήστε τον διακόπτη ξεκλειδώματος.
    2. Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
    3. Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
    4. Εγκαταστήστε μια πλάκα πλήρωσης (αν διατίθετε) μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
    5. Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος με ασφάλεια μέχρι την επανεγκατάσταση.
      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
      κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
      • Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
      • Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική των προστατευτική συσκευασία.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  8. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας.

  9. Αποσυνδέστε τους πόλους της μπαταρίας από το μπροστινό μέρος όλων των μονάδων μπαταρίας.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις:
    • Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να διενεργείται ή να επιβλέπεται από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά από τις μπαταρίες.
    • Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
    • Μην ανοίγετε, αλλοιώνετε ή αποκόπτετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που εκλύεται είναι βλαβερός για το δέρμα και τα μάτια. Ενδέχεται να είναι τοξικός.
    • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
    • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
    • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
    • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
    • Ρυθμίστε το διακόπτη μπαταρίας BB σε ανοιχτή θέση (ΕΚΤΟΣ) πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  10. Αφαιρέστε τις μονάδες μπαταρίας από τις δύο επάνω σειρές. Αφήστε τις μονάδες μπαταρίας στις δύο κάτω σειρές για να αυξήσετε τη σταθερότητα του βάρους.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Βαρύ φορτίο
    Οι μονάδες μπαταρίας είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.
    • Η μονάδα μπαταρίας ζυγίζει 32 kg (71 lbs).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
    1. Αφαιρέστε τη βίδα από τη λαβή της μονάδας μπαταρίας και γυρίστε τη λαβή προς τα πάνω.
    2. Τραβήξτε τη μονάδα μπαταρίας προσεκτικά έξω από την υποδοχή.
    3. Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας σωστά για επανεγκατάσταση.
      ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
      κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού
      • Αν το σύστημα UPS παραμείνει ανενεργό για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να ενεργοποιείτε το UPS για χρονικό διάστημα 24 ωρών, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Αυτό φορτίζει τις εγκατεστημένες μονάδες μπαταρίας, αποφεύγοντας έτσι τη μη αναστρέψιμη ζημιά λόγω βαθιάς εκφόρτισης.
      • Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F).
      • Αποθηκεύστε τις μονάδες μπαταρίας στην αρχική τους προστατευτική συσκευασία.
      • Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες στους -15 έως 25°C (5 έως 77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται κάθε έξι μήνες για να αποφεύγονται ζημιές λόγω βαθιάς εκφόρτισης. Οι μονάδες μπαταρίας που είναι αποθηκευμένες σε θερμοκρασία άνω των 25°C (77°F) πρέπει να επαναφορτίζονται σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.
      Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  11. Αφαιρέστε την πίσω πλάκα από το κουτί αγωγών.

    Πίσω όψη του UPS

  12. Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε ακροδέκτη εισόδου/παράκαμψης/εξόδου πριν συνεχίσετε.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε ακροδέκτη εισόδου/παράκαμψης/εξόδου πριν συνεχίσετε.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

    Πίσω όψη του UPS – Σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής

  13. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το UPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας στο σύστημα ενιαίας ηλεκτρικής παροχής ή Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο σύστημα διπλής ηλεκτρικής παροχής.
  14. Για σύστημα UPS με παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια της μπαταρίας από το UPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας από ένα γειτονικό ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  15. Επανατοποθετήστε την οπίσθια πλάκα στο κιβώτιο αγωγών στο UPS.
  16. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
  17. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το επάνω και το μπροστινό μέρος του UPS. Για σύστημα UPS με ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας: Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων σήματος από το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα UPS 1+1: Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.

    Πίσω όψη του UPS

  18. Για σύστημα UPS με ερμάριο παράκαμψης συντήρησης: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για επανεγκατάστση.
  19. Για σύστημα UPS με παρακείμενο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του παρακείμενου ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παρακείμενου ερμαρίου μπαταρίας. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα για επανεγκατάστση.
  20. Επανατοποθετήστε όλες τις αφαιρούμενες πλάκες και καλύμματα.
  21. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον μπροστινό βραχίονα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση.
  22. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα του UPS:
    1. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα του UPS σε κεκλιμένη γωνία.
    2. Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο UPS.
    3. Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
  23. Σηκώστε τα πόδια του UPS μέχρι οι τροχοί να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
  24. Τώρα μπορείτε να μετακινήσετε το UPS κυλώντας το στο πάτωμα με τους τροχούς.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    • Οι τροχοί του UPS προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, ομαλές, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
    • Οι τροχοί του UPS προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
    • Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες του δαπέδου και στην ισορροπία του UPS.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  25. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το πίσω στήριγμα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS όπως και τις σεισμικές αγκυρώσεις από το δάπεδο. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  26. Για μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή υπό συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του UPS:
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    Για μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή υπό συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχούς του UPS:
    • ότι το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
    • να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του UPS,
    • να προστατέψετε το προϊόν από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

    Απαιτήσεις μεταφοράς:

    • Τοποθετήστε το UPS σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 684 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του UPS (442 kg (974 lbs) χωρίς τη μονάδα ισχύος και τις δύο κάτω σειρές μονάδων μπαταρίας που υπάρχουν στο εσωτερικό του UPS).

    • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το UPS στην παλέτα.

    • Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τα αρχικά στηρίγματα μεταφοράς μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, εάν είναι σε άθικτη κατάσταση.

    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    • Το UPS πρέπει να στερεώνεται κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
    • Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε για να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Απροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμού
    Μην ανυψώνετε το UPS με περονοφόρο ανυψωτικό/παλετοφόρο όχημα απευθείας στο πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  27. Εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:
    • Παροπλίσετε το UPS, Ή
    • Μετακινήστε το UPS σε νέα θέση για να το εγκαταστήσετε.
  28. Μόνο για την εγκατάσταση του UPS σε νέα θέση: Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε το UPS στη νέα θέση. Για επισκόπηση της εγκατάστασης βλέπε Διαδικασία εγκατάστασης για ενιαίο σύστημα ή Διαδικασία εγκατάστασης για παράλληλο σύστημα. Η εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Η εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;