990-91141K-017

Declassamento a causa del fattore di potenza del carico

Da 0,7 capacitivo a 0,7 induttivo senza declassamento.

Valori nominali dell'UPS Uscita UPS
Induttivo Capacitivo
PF=1 PF=0,7 PF=0,8 PF=0,9 PF=0,9 PF=0,8 PF=0,7
20 kVA/kW

20 kVA / 14 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 18 kW

20 kVA / 16 kW

20 kVA / 14 kW

30 kVA/kW

30 kVA / 21 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 27 kW

30 kVA / 24 kW

30 kVA / 21 kW

40 kVA/kW

40 kVA / 28 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 36 kW

40 kVA / 32 kW

40 kVA / 28 kW

50 kVA/kW

50 kVA / 35 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 45 kW

50 kVA / 40 kW

50 kVA / 35 kW

60 kVA/kW

60 kVA / 42 kW

60 kVA / 48 kW

60 kVA / 54 kW

60 kVA / 54 kW

60 kVA / 48 kW

60 kVA / 42 kW

80 kVA/kW

80 kVA / 56 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA / 72 kW

80 kVA / 72 kW

80 kVA / 64 kW

80 kVA / 56 kW

100 kVA/kW

100 kVA / 70 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA/90 kW

100 kVA / 80 kW

100 kVA / 70 kW

120 kVA/kW

120 kVA/84 kW

120 kVA/96 kW

120 kVA/108 kW

120 kVA/108 kW

120 kVA/96 kW

120 kVA/84 kW

150 kVA/kW

150 kVA/105 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/135 kW

150 kVA/120 kW

150 kVA/105 kW

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?