990-91141L-006

Ilustraciones

NOTA: Encontrará una serie completa de ilustraciones en el sitio web www.se.com.
NOTA: Estas ilustraciones son SOLO de referencia y están sujetas a cambios sin previo aviso.

SAI de 20-50 kW 400 V

SAI de 60-100 kW 400 V

SAI de 120-150 kW 400 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?