990–5947A–019

배터리 차단기 키트 GVSBBK20K80H 사양

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 차단기 키트 GVSBBK20K80H는 반드시 Galaxy VS UPS 전용으로 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
배터리 차단기 LV438980
최대 구성 4시간 런타임
배터리 유형 VRLA
최대 전압(V) 576
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) 35
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?