990–5947A–024

Especificações do Kit do disjuntor da bateria (GVSBBK20K80H)

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O kit de disjuntor de bateria GVSBBK20K80H só deve ser usado com o nobreak Galaxy VS.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Disjuntor da bateria LV438980
Configuração máxima 4 horas de autonomia
Tipo de bateria VRLA
Tensão máxima (V) 576
Nível máximo de curto-circuito da bateria (kA) 35
Corrente mínima de curto-circuito para desarmar o disjuntor (A) 1250
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?