990–5914A–011

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila 0–40 °C –25–55 °C
Suhteellinen kosteus 0–95 % ei tiivisty nesteeksi 0–95 % ei tiivisty nesteeksi
Suojaluokitus IP20
Väri RAL 9003, kiiltotaso 85 %
QR code for this page

Auttoiko tämä?