990–5914A–012

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 - 95 %, sans condensation 0 - 95 %, sans condensation
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?