990–5911A–005

Umgebungsbedingungen

  Betrieb Lagerung
Temperatur 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) -25 bis 55 °C (-13 °F bis 131 °F)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.