990-5912B-006

Instalación final

  1. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
  2. Añada etiquetas a los indicadores del disyuntor, los disyuntores y el diagrama, en función del sistema. Las etiquetas se suministran con este manual.

    Etiquetas en sistema unitario: suministro de red simple principal

    Etiquetas en sistema unitario: suministro de red con dos entradas

    Etiquetas en sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red simple principal

    Etiquetas en sistema en paralelo 1+1 simplificado: suministro de red con dos entradas

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?