Instalación final
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga
eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las
baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté
listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación
de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser
superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
- Vuelva a colocar la
tapa superior:
- Incline la tapa superior y deslícela en el SAI desde la parte trasera. Las patillas de la parte trasera de la tapa superior deben conectarse a las ranuras de la parte trasera del SAI.
- Empuje la tapa superior en la parte frontal.
- Vuelva a colocar los tornillos.
- Retire el soporte de transporte trasero del SAI.
- Solo para anclaje antisísmico:
- Instale el soporte de anclaje posterior en el SAI con los pernos M8 que se suministran.
- Encaje el SAI para que el soporte de anclaje posterior se conecte con el anclaje posterior.
- Baje las patas niveladoras delantera y trasera del SAI con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el SAI esté nivelado.
- Solo para anclaje no antisísmico: Monte el soporte de transporte frontal en el suelo. El SAI puede pesar mucho y volcar si no se atornilla al suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de transporte frontal es de ø9 mm.
- Solo para anclaje antisísmico:
- Retire el soporte de transporte frontal del SAI.
- Instale el soporte de anclaje sísmico frontal en el SAI.
- Monte el soporte de anclaje sísmico frontal en el SAI en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje sísmico frontal es de ø18 mm.
- Coloque el disyuntor de batería del SAI (BB) en la posición de encendido (cerrado).
- Si los hay, coloque los demás módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba.
- Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías de los módulos de baterías adicionales; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
- Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.
- Vuelva a colocar todas las tapas y cubiertas que se hayan retirado siguiendo el procedimiento descrito en Preparación de la instalación.
- Vuelva a colocar
el panel frontal en el SAI:
- Inserte las dos patillas en la parte inferior del panel frontal en el SAI con un ángulo inclinado.
- Vuelva a conectar el puente del panel frontal al SAI.
- Cierre el panel frontal y bloquéelo con los dos pestillos de bloqueo.